This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000X:DLP9000X 报价和目录详细信息

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC910, DLP9000X, DLP9000, DLP9000XUV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1407614/dlp9000x-dlp9000x-quotation-and-catalogue-detail

器件型号:DLP9000X
主题中讨论的其他器件:DLPC910DLP9000、DLPC900、

工具与软件:

您好、
我们正在做平版印刷。 我们对波长的要求是365或405 nm。 我们的计划是使用 DMD 进行平版印刷(RDL 图形形成、目标是实现1um L/S 或小于2um)。
请指导我们根据应用和已经使用该技术的客户选择模型。
DLP 9000X 型号怎么样?  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz 您好!

    由 DLPC910控制器运行的 DLP9000X DMD 的运行速度(480 MHz)高于 DLP9000 DMD (400 MHz)。

    如果使用405nm 波长、则可以使用 DLP9000 (DLPC900控制器)或 DLP9000X (DLPC910控制器)

    如果您计划使用365、则需要将 DLP9000XUV DMD 与 DLPC910控制器配合使用。

    Fizix