主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005
工具与软件:
您好!
我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
当我使用外部图形流模式时、dlpc4710lc 仅显示一半的图像。
在这种情况下、左侧为空白、右侧显示输入图像。
请帮助分析原因,非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1. 控制器的 GPIO_04 (E14)设置
如图所示、主控制器的 GPIO_04被上拉、辅助控制器的 GPIO_04被下拉。
2.固件
我正在使用的固件版本为 dpp3479-dual-asic_8.4.0.img。 此固件是自定义固件、您无法连接任何 LED。 (在自制电路板的设计中、未连接 LED)。 (使用"显示-测试图形发生器模式"时、可以正常显示图像)
3、 外部输入
外部输入为1920 × 1080@60Hz、格式为 RGB888。
这是我配置的寄存器。
ADDR VALUE
8'h92 8'h02 、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
8'h92 8'h03、8'h00 、8'h00、8'h00、8'h00
8'h96 8'h02、8'h03、8'h00 、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
8'h05 8'h03
4. DLP4710LC 显示异常
当使用显示-外部视频模式时(05寄存器设置为00)、可以正常显示图片。
然而、当使用光控制-外部图形流模式时、DLP4710LC 显示异常。
右半部分可以正常显示、而左半部分为空白。 已确认问题来自从控制器。 但我不知道问题是什么、请帮忙分析一下。
感谢您的耐心!
可以帮助我检查是否有任何问题吗? 谢谢你。
您好!
关于您的原始问题:
我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
当我使用外部图形流模式时、dlpc4710lc 仅显示一半的图像。
在这种情况下、左侧为空白、右侧显示输入图像。
这是否与其他模式相同? 在外部视频中如何?
左侧是否始终为空白、或者是否闪烁? 我已经使用了您的命令、但在 EVM 上没有任何问题。
此致!
亚伦
您好!
我尝试了三种模型
1.显示-测试图形发生器模式
在此模式下、dlpc4710lc 可以正确显示图片(左侧和右侧都可以正确显示)。
2.显示-外部视频模式
在此模式下、dlpc4710lc 可以正确显示图片(左侧和右侧都可以正确显示)。
3.光控制–外部图形流模式
在此模式下、dlpc4710lc 不能正确显示图片。
可以正确显示右半部分的具体现象、左半部分为空白、无闪烁。
(左侧偶尔会显示图像、概率很小、不到1%)
4.外部输入
外部输入为1920 × 1080@60Hz、格式为 RGB888。
这是我配置的寄存器。
ADDR VALUE
8'h92 8'h02 、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
8'h92 8'h03、8'h00 、8'h00、8'h00、8'h00
8'h96 8'h02、8'h03、8'h00 、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
8'h05 8'h03
感谢您的耐心!
请帮助分析问题。
非常感谢!