This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:dlpc4710lc 不能正确显示图像

Guru**** 1854670 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408288/dlpc3479-the-dlpc4710lc-does-not-display-images-correctly

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005

工具与软件:

您好!

我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
当我使用外部图形流模式时、dlpc4710lc 仅显示一半的图像。
在这种情况下、左侧为空白、右侧显示输入图像。

请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享此问题的图片以及您正在使用哪个版本的固件?

    另外、请分享每个控制器的原理图上的 GPIO_04 (E14)。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 控制器的 GPIO_04 (E14)设置

    如图所示、主控制器的 GPIO_04被上拉、辅助控制器的 GPIO_04被下拉。

    2.固件

    我正在使用的固件版本为 dpp3479-dual-asic_8.4.0.img。 此固件是自定义固件、您无法连接任何 LED。 (在自制电路板的设计中、未连接 LED)。 (使用"显示-测试图形发生器模式"时、可以正常显示图像)

    3、 外部输入

    外部输入为1920 × 1080@60Hz、格式为 RGB888。
    这是我配置的寄存器。
    ADDR VALUE   
    8'h92 8'h02   、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h92 8'h03、8'h00   、8'h00、8'h00、8'h00
    8'h96 8'h02、8'h03、8'h00   、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h05 8'h03    

    4. DLP4710LC 显示异常
    当使用显示-外部视频模式时(05寄存器设置为00)、可以正常显示图片。
    然而、当使用光控制-外部图形流模式时、DLP4710LC 显示异常。
    右半部分可以正常显示、而左半部分为空白。 已确认问题来自从控制器。 但我不知道问题是什么、请帮忙分析一下。

    感谢您的耐心!
    可以帮助我检查是否有任何问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎重复了另一个 线程- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408242/dlpc3479-failed-to-communicate-with-dlpc3479-using-the-iic 

    关于您的原始问题:

    我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
    当我使用外部图形流模式时、dlpc4710lc 仅显示一半的图像。
    在这种情况下、左侧为空白、右侧显示输入图像。

    这是否与其他模式相同? 在外部视频中如何?

    左侧是否始终为空白、或者是否闪烁? 我已经使用了您的命令、但在 EVM 上没有任何问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我尝试了三种模型

    1.显示-测试图形发生器模式
    在此模式下、dlpc4710lc 可以正确显示图片(左侧和右侧都可以正确显示)。

    2.显示-外部视频模式
    在此模式下、dlpc4710lc 可以正确显示图片(左侧和右侧都可以正确显示)。

    3.光控制–外部图形流模式
    在此模式下、dlpc4710lc 不能正确显示图片。
    可以正确显示右半部分的具体现象、左半部分为空白、无闪烁。
    (左侧偶尔会显示图像、概率很小、不到1%)

    4.外部输入
    外部输入为1920 × 1080@60Hz、格式为 RGB888。
    这是我配置的寄存器。
    ADDR VALUE   
    8'h92 8'h02   、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h92 8'h03、8'h00   、8'h00、8'h00、8'h00
    8'h96 8'h02、8'h03、8'h00   、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h05 8'h03    

    感谢您的耐心!
    请帮助分析问题。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以尝试创建类似的内部模式? 您可以通过 GUI 使用固件编辑器来保存模式并进行相应的更新。

    我无法重现此问题、因此我不知道为什么这是 间歇性显示半图像。 我仍在让我的团队成员关注这个问题。

    此致!

    亚伦