主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005
工具与软件:
您好!
无法配置 TRI_OUT2
详细信息是
TRI_OUT1配置正常(8'h92 8'h02、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00)(可以正常写入所有值)
TRI_OUT2配置 NG (8'h92 8'h03、8'h00、8'h00、8'h00、8'h00)(当我写入8'h92时、从器件没有应答)
此外、不能写入其他寄存器。
我们已经检查了上电时序。 没问题。 可以输出测试图像(寄存器05设置为01)。
当 IIC 不断向寄存器写入时、每次写入后是否需要等待一段时间? 等待时间的长度是多少?
请帮助分析它!
非常感谢!