This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:使用 IIC 与 dlpc3479通信失败

Guru**** 1829490 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408242/dlpc3479-failed-to-communicate-with-dlpc3479-using-the-iic

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005

工具与软件:

您好!

无法配置 TRI_OUT2
详细信息是
TRI_OUT1配置正常(8'h92 8'h02、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00)(可以正常写入所有值)
TRI_OUT2配置 NG (8'h92 8'h03、8'h00、8'h00、8'h00、8'h00)(当我写入8'h92时、从器件没有应答)

此外、不能写入其他寄存器。

我们已经检查了上电时序。 没问题。 可以输出测试图像(寄存器05设置为01)。

当 IIC 不断向寄存器写入时、每次写入后是否需要等待一段时间? 等待时间的长度是多少?

请帮助分析它!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在让我的团队 尽快参与此评估、这将在本周结束时完成。

    感谢您的耐心!

    这与您上一篇在此处发布的文章( https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1401139/dlpc3479-failed-to-communicate-with-dlpc3479-using-the-iic)一同提供

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请建议控制器的 GPIO_04 (E14)设置。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.setting、用于我们的控制器的 GPIO_04 (E14)

    如图所示、主控制器的 GPIO_04被上拉、辅助控制器的 GPIO_04被下拉。

    2. IIC 通信

    IIC 通信问题已解决。 (我未尝试读回寄存器、存在潜在风险)

    3.现在出现一个新问题:

    我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
    当使用显示-外部视频模式时(05寄存器设置为00)、可以正常显示图片。
    不过、当使用光控制-外部图形流模式时、 dlpc4710lc 仅显示一半的图像。
    右半部分可以正常显示、而左半部分为空白。 已确认问题来自从控制器。 但我不知道问题是什么、请帮忙分析一下。

    4.固件

    我正在使用的固件版本为 dpp3479-dual-asic_8.4.0.img。 此固件是自定义固件、您无法连接任何 LED。 (在自制电路板的设计中、未连接 LED)。 (使用"显示-测试图形发生器模式"时、可以正常显示图像)

    5、 外部输入

    外部输入为1920 × 1080@60Hz、格式为 RGB888。
    这是我配置的寄存器。
    ADDR VALUE    
    8'h92 8'h02   、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h92 8'h03、8'h00   、8'h00、8'h00、8'h00
    8'h96 8'h02、8'h03   、8'h04、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h05 8'h03    

    感谢您的耐心!

    请帮助分析原因,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    #1、#2、#4 -感谢您提供这些信息。

    #3. 在外部视频模式下、您会看到左半部分为空白、右半部分正常显示。 您能否看到它是闪烁还是持续关闭?   您是否连接了 LED? 您的命令已为8'h96选择蓝色。

    #5. 外部图形模式:

    [报价 userid="619372" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408242/dlpc3479-failed-to-communicate-with-dlpc3479-using-the-iic/5393132 #5393132"]8'h92 8'h02   、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h92 8'h03、8'h00   、8'h00、8'h00、8'h00
    8'h96 8'h02、8'h03   、8'h04、8'h97、8'h0D、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00、8'h00、8'h04、8'h00、8'h00
    8'h05 8'h03    

    触发器1已启用、延迟(us) 1024

    触发2已启用、延迟(us) 0

    8位单声道、3种图形、蓝色 LED、照明时间(us) 3479、照明前黑暗时间(us) 1024、照明后黑暗时间(us) 1024

    我已经根据自己的设置对此进行了测试、没有任何问题。 我会让我的团队更多地参与此问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我在这篇文章下面列出了我的问题——e2e.ti.com/.../dlpc3479-the-dlpc4710lc-does-not-display-images-correctly

    请访问此帖子。

    感谢您的耐心!

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您浓缩您的问题。

    我们可以关闭此帖子。

    此致!

    亚伦