请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC2607
工具与软件:
大家好!
我目前正在使用 DLPDLCR2000EVM 模块开发一款用于投影图像的产品。 然而、光源引擎的可用空间有限、无法容纳整个电路板和光源引擎组合。
我认为、为 DMD 和 LED 使用更长的柔性电缆可以让我将光源引擎放置在狭小空间内、同时将其余元件放置在其他地方。 经过一些研究,我发现该模块使用 Nicomatic 品牌的 FFC 电缆,可以定制。
要继续订购定制 FFC 电缆、我需要以下规格:
- FFC 间距: 50mm、100mm、125mm、127mm、254mm
- FFC 材料: 黑色聚酯、Kapton、白色聚酯
- FFC 样式: B3、B5、B7、B8或自定义
- FFC 连接器: 2 - 50.
- FFC 电镀: 金、锡
- FFC 长度: 40mm - 9999毫米
- 左侧 FFC 终端: 406,510
- FFC 端接右侧: 406,510
- FFC 屏蔽层: 没有、有
- FFC 屏蔽类型: 外部、悬空、内部1、内部2
任何人能否为本模块提供指导或分享其使用定制 FFC 电缆的经验? 非常感谢您的任何帮助!
谢谢!