This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:适用于 DLPDLCR2000EVM 模块的定制 FFC 电缆

Guru**** 1829360 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409090/dlpdlcr2000evm-custom-ffc-cables-for-dlpdlcr2000evm-module

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC2607

工具与软件:

大家好!

我目前正在使用 DLPDLCR2000EVM 模块开发一款用于投影图像的产品。 然而、光源引擎的可用空间有限、无法容纳整个电路板和光源引擎组合。

我认为、为 DMD 和 LED 使用更长的柔性电缆可以让我将光源引擎放置在狭小空间内、同时将其余元件放置在其他地方。 经过一些研究,我发现该模块使用 Nicomatic 品牌的 FFC 电缆,可以定制。

要继续订购定制 FFC 电缆、我需要以下规格:

  1. FFC 间距:  50mm、100mm、125mm、127mm、254mm
  2. FFC 材料:  黑色聚酯、Kapton、白色聚酯
  3. FFC 样式:  B3、B5、B7、B8或自定义
  4. FFC 连接器:  2 - 50.
  5. FFC 电镀:  金、锡
  6. FFC 长度:  40mm - 9999毫米
  7. 左侧 FFC 终端:  406,510
  8. FFC 端接右侧:  406,510
  9. FFC 屏蔽层:  没有、有
  10. FFC 屏蔽类型:  外部、悬空、内部1、内部2

任何人能否为本模块提供指导或分享其使用定制 FFC 电缆的经验? 非常感谢您的任何帮助!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demetrius:

    欢迎来到 DLP 论坛、感谢您对 DLP 技术的兴趣。

    柔性电缆是定制的、取决于光学引擎接口。 这些柔性电缆由光学引擎制造商提供。 有关 DMD 柔性电缆的事宜、您需要与光学引擎制造商联系。

    该芯片组使用 DLPC2607控制器。 有关布局指南、请参阅 DLPC2607数据表(最大为10.1.7、引脚对引脚、PCB 互连蚀刻长度)。 柔性电缆应符合这些要求。

    此致、

    Vivek