请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR50XEVM 工具与软件:
你好。 我叫 Alejandro Velez Zea。
我们最近 通过 DLPLCR50XEVM 收购了 DLPLCR900DEVM 。 到目前为止、我们通过加载具有动态图形模式的二进制图形、一直将该器件用于全息显示应用。 但是、我们现在需要流式传输一段长视频、由每个颜色通道8个二进制图形组成。 阅读手册、我们可以看到视频图形模式可以将 HDMI 输入分解为高达每秒1000个二进制图形的投影。
但是、我们不了解如何在每个颜色通道的8个二进制图形之间转换为 DLPLCR900可以读取的视频信号。 是否有任何指南或资源可以更好地了解此过程?