This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR50XEVM:视频图形模式问题

Guru**** 1829120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR50XEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409127/dlplcr50xevm-video-pattern-mode-question

器件型号:DLPLCR50XEVM

工具与软件:

你好。 我叫 Alejandro Velez Zea。

 

我们最近 通过 DLPLCR50XEVM 收购了 DLPLCR900DEVM 。 到目前为止、我们通过加载具有动态图形模式的二进制图形、一直将该器件用于全息显示应用。 但是、我们现在需要流式传输一段长视频、由每个颜色通道8个二进制图形组成。 阅读手册、我们可以看到视频图形模式可以将 HDMI 输入分解为高达每秒1000个二进制图形的投影。

但是、我们不了解如何在每个颜色通道的8个二进制图形之间转换为 DLPLCR900可以读取的视频信号。 是否有任何指南或资源可以更好地了解此过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您需要获取每个1位图形并为其分配一个"位平面"。  因此、模式1进入 G0、2进入 G1。 . .  8进入 G7。  类似地表示。  然后您将获得一个放入视频帧中的 RGB 图像。  冲洗和重复直到你有整个流。  您可以将这些字符串合并到一个视频中。

    有一个软件可以为您执行此操作。  即、获取一系列24位 RGB 图像并将其字符串化到视频中。 您可以每帧以60帧/秒的速度运行24位图形。 每秒应该会提供大约1440个图形。

    Fizix