This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:找不到 DLP EVM GUI 版本 v3.2.0.7下载链接

Guru**** 1829590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408658/dlp2010lc-dlp-evm-gui-version-v3-2-0-7-download-link-can-not-be-found

器件型号:DLP2010LC

工具与软件:

您好!

  如 DLPC 3470固件 v9.2.0的发布说明所述、相应的最低 DLP EVM GUI 版本为 v3.2.0.7。

  但只能下载 v3.2.0.6版本、是否有另一个下载 v3.2.0.7的链接?

  顺便说一下、v9.2.0发布说明中的日期年份似乎是错误的、它应该是2024年、而不是2023年。

此致、

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    感谢您就此向我们提出问题。 您对这两个账户都正确!

    我们最近进行了数据库存储库更改、对于更新内容有一些积压、这就是我们要处理的问题之一。

    我正在与我的团队合作开发将在 TI.com 上发布的 v3.2.0.7软件。 这应该在接下来的几周内进行。

    感谢您指出拼写错误、确切地说应该是2024年!

    此致!

    亚伦