请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2010LC 工具与软件:
您好!
如 DLPC 3470固件 v9.2.0的发布说明所述、相应的最低 DLP EVM GUI 版本为 v3.2.0.7。
但只能下载 v3.2.0.6版本、是否有另一个下载 v3.2.0.7的链接?
顺便说一下、v9.2.0发布说明中的日期年份似乎是错误的、它应该是2024年、而不是2023年。
此致、
Gavin