This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:视频图形模式下显示异常图像

Guru**** 1854900 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1395873/dlp670s-abnormal-image-display-in-video-pattern-mode

器件型号:DLP670S

工具与软件:

您好、TI 专家!
DMD 为 DLP670S。 请访问此链接以了解使用环境和方法。 此链接的问题已经通过使用以下 EDID 文件解决。
如果您使用以下 EDID 文件、"不刷新"图片显示将出现在视频图形模式中。

EDID 文件使用 LCR670S_9000_500XY_6500_HDMI_EDID。
默认值为2716*1600@30Hz,视频模式通常可以投影图像,相机也可以正常拍照。

由于我们的应用需要低速移动,我们需要使用2716*1600@15Hz。 您会发现、以该分辨率显示投影图像时出现了问题。

有两种情况:
1.当动态范围设置为"全(0-255 )"时,图像中间会有一条固定的行,许多像素行会偏移。 如下图所示、箭头可以看到:


2.当动态范围设置为"有限(16-235 )"时,两行像素数据会在投影图像的中间消失(原始图像有这两行数据),然后这两行像素位置会填充其他像素数据,但没有像素偏移。 下图是一个演示

因为我的光机使用视频模式,当它是2716*1600@30Hz 时,没有以上两个问题,当它使用动态模式时,没有以上两个问题,所以确认这个问题不是由相机绘制故障引起的。

我们还尝试将固件更新到6.2.0.0或6.0.0、但仍然存在问题。

由于在2716*1600@30Hz 时没有以上两个问题、我们认为此问题的高可能性是由 EDID 参数引起的。

因此、我要求 TI 工程师确认是否存在该错误、并调试 EDID 文件的一个版本来解决该错误、用于支持2716*1600@15Hz、并确保在视频图形模式下正常显示投影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充链接:DLPLCRC900DEVM:视频图形模式不刷新图片显示。 - DLP︎ 论坛- DLPRegistered 产品- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充信息:上面使用的 EDID 文件 LCR 670s _ 9000 _ 500xy _ 6500 _ HDMI _ EDID 来自 DLPC900REF-SW-5.1.0。

    检查软件并发现其已更新为 DLPC900REF-SW-5.3.0。
    然后、比较 DLPC900REF-SW-5.1.0和 DLPC900REF-SW-5.3.0中的 EDID 文件:
    与 LCR 670 s _ 9000 _ 500xy _ 6500 _ HDMI _ EDID 相比、没有任何变化。
    与 EDID 文件 LCR670S_HDMI_EDID 相比、没有变化。
    与 EDID 文件 LCR670S_DP_EDID 相比、有一些更改、更新后的内容如下:
    *在视频图形模式下支持本机分辨率
    2716x1600 @30Hz 和2716x1600 @60Hz DisplayPort 输入。只是更新 DP 接口不能帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    感谢您与我们联系。

    我们使用最新的 EDID 测试了帧速率30Hz 和60Hz 的视频源。 让我在实验室中测试15Hz、并可能为您提供新的 EDID 文件。

    您是否偏好 HDMI v/s DP?

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    好的、我将等待您的测试结果。 谢谢你。
    我们更喜欢使用 HDMI、因为我们的大多数计算机目前只有 HDMI 接口。
    当然、我之前已经测试过 DP 接口、结果是相同的。 最新的 DP EDID 尚未经过测试、但它支持30or60Hz、不一定是15Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    请测试随附的 EDID 文件。  我们在测试时看不到缺失的列。

     e2e.ti.com/.../LCR670S_5F00_HDMI_5F00_EDID_5F00_15Hz_5F00_30Hz.txt

    如果您仍然看到问题、请告知我们。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    好的、测试后投影屏幕正常。

    这将需要一些时间来查看点对点像素问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    好的。 我们将等待您的反馈。

    谢谢!

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    此 EDID 文件测试15Hz 点对点像素是正常的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa:

    太棒了! 在下一版本中、我们将在 REF-SW 安装程序中包含此 EDID。
    请将螺纹标记为已关闭。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.