工具与软件:
您好、TI 专家!
DMD 为 DLP670S。 请访问此链接以了解使用环境和方法。 此链接的问题已经通过使用以下 EDID 文件解决。
如果您使用以下 EDID 文件、"不刷新"图片显示将出现在视频图形模式中。
EDID 文件使用 LCR670S_9000_500XY_6500_HDMI_EDID。
默认值为2716*1600@30Hz,视频模式通常可以投影图像,相机也可以正常拍照。
由于我们的应用需要低速移动,我们需要使用2716*1600@15Hz。 您会发现、以该分辨率显示投影图像时出现了问题。
有两种情况:
1.当动态范围设置为"全(0-255 )"时,图像中间会有一条固定的行,许多像素行会偏移。 如下图所示、箭头可以看到:
2.当动态范围设置为"有限(16-235 )"时,两行像素数据会在投影图像的中间消失(原始图像有这两行数据),然后这两行像素位置会填充其他像素数据,但没有像素偏移。 下图是一个演示:
因为我的光机使用视频模式,当它是2716*1600@30Hz 时,没有以上两个问题,当它使用动态模式时,没有以上两个问题,所以确认这个问题不是由相机绘制故障引起的。
我们还尝试将固件更新到6.2.0.0或6.0.0、但仍然存在问题。
由于在2716*1600@30Hz 时没有以上两个问题、我们认为此问题的高可能性是由 EDID 参数引起的。
因此、我要求 TI 工程师确认是否存在该错误、并调试 EDID 文件的一个版本来解决该错误、用于支持2716*1600@15Hz、并确保在视频图形模式下正常显示投影。