This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:用于在 DMD 和 DLP 控制器之间扩展

Guru**** 1829370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406442/dlp4710-to-extend-between-dmd-and-dlp-controller

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLP4711

工具与软件:

您好、TI

这是一个有点荒谬的故事,但让我问问题。

我的规划部门要求我延长 DMD 和 DLP 控制器之间的电缆长度、目标约为1500mm。
我知道这是布局设计的改进,但不管怎样尝试。
DMD 为 DLP4711。 DLP 控制器是 DLPC3440。

最终、我实现了将所有信号的长度扩展到1500mm、但 MS_LS_RDATA 除外、其限制约为800mm。
这个信号会把我当作瓶颈来实现所有信号的扩展。

如果可能、您能告诉我为什么信号长度无法延长或者建议权变措施吗?
很抱歉我的奇怪问题。

此致、
隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏:

     该控制器旨在使用快速但低功耗的协议向 DMD 发送数据。 对于控制器和 DMD 之间的较长距离、无法增加驱动强度。  为了延长控制器和 DMD 之间的距离、可以使用微型同轴电缆来更好地满足数据表中指定的 DMD 数据要求。

    控制器无法补偿您要达到的距离。 在该距离上满足数据表中指定的信号要求可能并不可行。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    很抱歉我迟到了答复。
    我没有注意到你的答复,因为我认为我不能得到答案。

    您的意思是、 为了增加信号长度、我们必须考虑两个方面。
    一种是信号完整性、另一种是驱动强度。

    实际上、我已经尝试使用微型同轴电缆。
    即使这样、也不可能增加 MS_LS_RDATA 的长度。

    我将考虑是否有任何方法来补偿驱动器长度。
    感谢您发送编修。

    此致、
    隐藏