This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:DMD 热测试

Guru**** 1829590 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP800REEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1410845/dlpc4430evm-dmd-thermal-tests

器件型号:DLPC4430EVM
主题中讨论的其他器件: DLP800REEVM

工具与软件:

大家好、我已经浏览过 DLP 产品热设计指南:重点介绍高功率 NIR 激光照明。 我想知道如果能在 GUI 中获得测试点温度、是否将 DLPC4430EVM 与 DLP800REEVM 配合使用。 在应用报告中、使用了外部热电偶、并且不知道此 EVM 单元是否可以轻松地获得温度。 目标是针对不同的照明功率反算微镜上的温度。

谢谢!

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。

    请给我们的团队一些时间来调查此问题。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    DLPC44XX GUI 的 Projector Control > DMD 选项卡下有一个读回 DMD 温度寄存器。 您应该能够使用回读值作为参考。

    此致、

    Lori