请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4430EVM 主题中讨论的其他器件: DLP800REEVM
工具与软件:
大家好、我已经浏览过 DLP 产品热设计指南:重点介绍高功率 NIR 激光照明。 我想知道如果能在 GUI 中获得测试点温度、是否将 DLPC4430EVM 与 DLP800REEVM 配合使用。 在应用报告中、使用了外部热电偶、并且不知道此 EVM 单元是否可以轻松地获得温度。 目标是针对不同的照明功率反算微镜上的温度。
谢谢!
Christian