工具与软件:
我们希望将 DLP4500NIRFQE 用作光路的 DMD、并通过移除其光源引擎将 DLPLCR4500EVM 用作驱动器板。 我直接将 DLP4500NIRFQE 组装到电路板上、但是 DMD 附近的 LED 仍然是橙色和黄色。 GUI 软件无法连接到电路板。
我的组装方法是否有问题、或者这款 DLP4500NIRFQE 是否有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们希望将 DLP4500NIRFQE 用作光路的 DMD、并通过移除其光源引擎将 DLPLCR4500EVM 用作驱动器板。 我直接将 DLP4500NIRFQE 组装到电路板上、但是 DMD 附近的 LED 仍然是橙色和黄色。 GUI 软件无法连接到电路板。
我的组装方法是否有问题、或者这款 DLP4500NIRFQE 是否有问题?
Jiyao、您好!
为了确保我理解、您已将控制器板与光源引擎分离。 是这样。
我不确定它是否按照预期在 LED 驱动器系统上看到某些内容以便正确初始化。 我需要咨询熟悉它的团队才能确定。
为了进行测试、您是否能够将控制器板连接回光源引擎以查看它是否会连接? 我知道您要独立于光学引擎运行它、但我要确保在将控制器板与光学引擎隔开时不会损坏器件。
我认为 DLP4500NIRFQE 应该安装在发动机上、至少用于测试目的。
Fizix