This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:如何匹配 DLP4500NIRFQE 和 DLPLCR4500EVM

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409570/dlplcr4500evm-how-to-match-dlp4500nirfqe-and-dlplcr4500evm

器件型号:DLPLCR4500EVM

工具与软件:

我们希望将 DLP4500NIRFQE 用作光路的 DMD、并通过移除其光源引擎将 DLPLCR4500EVM 用作驱动器板。 我直接将 DLP4500NIRFQE 组装到电路板上、但是 DMD 附近的 LED 仍然是橙色和黄色。 GUI 软件无法连接到电路板。

我的组装方法是否有问题、或者这款 DLP4500NIRFQE 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyao、

    在您取下光学引擎之前、EVM 是否正常工作?

    GUI 状态是否提供有关其未连接原因的任何信息?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    EVM 可以与光学引擎正常配合使用。 用 DLP4500NIRFQE 替换光学引擎后、GUI 显示如下:

    与 EVM 未连接到 PC 时的情况相同。

    Jiyao Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiyao、您好!

    为了确保我理解、您已将控制器板与光源引擎分离。  是这样。

    我不确定它是否按照预期在 LED 驱动器系统上看到某些内容以便正确初始化。  我需要咨询熟悉它的团队才能确定。

    为了进行测试、您是否能够将控制器板连接回光源引擎以查看它是否会连接?  我知道您要独立于光学引擎运行它、但我要确保在将控制器板与光学引擎隔开时不会损坏器件。

    我认为 DLP4500NIRFQE 应该安装在发动机上、至少用于测试目的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    感谢您的答复!

    是的、我已将控制器板与光源引擎分离。 我已经重新连接光学引擎、再次检查 EVM 是否可以连接到我的 PC 并正确输出图片。

    Jiyao Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiyao、

    显然、控制器在光源引擎中期望看到某些项目。  让我来更深入地探讨一下、以了解如何让它为您所用。  请等待一两天。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyao、

    在与这里的团队交谈后、如果光源引擎正确连接到光源引擎、光源引擎本身不会阻止它进行连接。

    您是否使用 EVM 中的 DLP4500NIRFQE 重新组装?  可以正常工作吗?  如果是这样、则意味着当发动机熄火时、接触不良。

    这两个 DMD FQE 封装是否均为 FQD 封装?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    DMD 为 FQE 封装。

    我们通过使用从光学引擎上拔下的电缆解决了这一问题。

    对于 DMD 驱动、似乎需要此电缆上的某些内容。

    Jiyao Li