请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR4500EVM 主题中讨论的其他器件:DLP9000XUV
工具与软件:
我正在寻找具有附加规格(如 DLP 4K 分辨率和 UV 光输出)的 DLP LightCrafter 产品。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在寻找具有附加规格(如 DLP 4K 分辨率和 UV 光输出)的 DLP LightCrafter 产品。