This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLPLCR4500EVM

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1413423/dlplcr4500evm-dlplcr4500evm

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLP9000XUV

工具与软件:

我正在寻找具有附加规格(如 DLP 4K 分辨率和 UV 光输出)的 DLP LightCrafter 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Opeoluwa、

    我们的 UV 芯片中没有任何接近4K 的产品。   

    你想做什么?  我们得到的最接近的是 DLP9000XUV、它是 WQXGA (大约2K)。

    Fizix