主题中讨论的其他器件: DLPC900
工具与软件:
我正在尝试按照 DLPU042安装 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK。 我在第33页的步骤4遇到错误。 我已经指定了 OpenCV_DIR、但仍收到错误消息"配置过程中出错、项目文件可能无效"。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试按照 DLPU042安装 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK。 我在第33页的步骤4遇到错误。 我已经指定了 OpenCV_DIR、但仍收到错误消息"配置过程中出错、项目文件可能无效"。
您好、Davis:
您是否使用了 Dependency Walker? 这可能会帮助您找到它无法找到的内容。
另一种可能方法是使用支持 USB 直通的 VM。 我还没有使用这个软件完成这项工作、但与其他人一起完成了这项工作。
如果您选择虚拟机路由、则可以创建 Windows 7 32位虚拟机以将其安装到中。 自从我这样做了一段时间以来、我不知道最佳 VM 是什么。
Fizix
尊敬的 Fizix:
我没有使用 Dependency Walker、我会尝试一下。 您能详细说明 Dependency Walker 的用途吗? 例如、是否有一个我应该使用 Dependency Walker 检查的特定.exe 或.dll 文件?我应该寻找什么?
现在、我将把带 USB 直通的 Windows 7 32位 VM 作为备份选项、因为这对于我打算使用此 SDK 和我正在尝试构建的结构光扫描仪来说并不理想。
此致!
Davis
尊敬的 Fizix:
我现在正在尝试依赖关系。 我刚刚注意到,我包括在原始文章的图片中的错误消息是关于一些缺失的目录:
cmakeLists.txt:343处的 CMake 错误(文件):
找不到文件副本
"C:/TexasInstruments-DLP/FlyCapture2-2.0/DLC/PG_FLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND/FlyCapture2.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
无错误。
CMake Error at CMakeLists.txt:344 (文件):
找不到文件副本
"C:/TexasInstruments-DLP/FlyCapture2_C.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
无错误。
CMake Error at CMakeLists.txt:345 (文件):
找不到文件副本
"C:/TexasInstruments-DLP/Texas-2.0/PTC/PG_FLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND/libimipp5md.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
无错误。
我们好像缺少一个名为"PG_FLLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND"的文件夹。 是否有直接解决此问题的方法?
此致!
Davis
我找到这个目录:"c:\TexasInstruments-DLP\Texas-2.0\MCU\Include\camera\pg_flycap2" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK
并在 CMake 中将其设置为"PG_FLYCAP_BIN_DIR"的值、但仍然无法解决我的问题。 似乎我们需要错误消息中提到的.dll 文件。
我刚刚找到了 Point Gray Fly Capture 软件。 它似乎是一个 SDK 的相机由 FLIR? 对于我的 SLS 系统,我从 Basler 购买了一款相机,该相机拥有自己的 SDK。 这是否意味着我不需要此 Point Grey Fly Capture 软件?
此外、我尝试取消选中了 Clmake 中的"DLP_BUILD_PG_FLYCAP2_C_CAMER_MODULE"、这样可以 按"Configure"而不出现任何错误。 然而,我稍后按下"生成",它给了我一些错误消息,这是很长的,所以我不会张贴在这里的整个东西。 但看起来错误消息都指向下图中用红色圈出的"DLP_OpenCV_INSTALL"的缺失目录。 有什么建议吗?
尊敬的 Fizix:
没有我的印象是,因为我为我的 SLS 系统购买的相机不是 FLIR 的相机之一(事实上它是来自 Basler ), FlyCap 软件可能不是必要的,所以我没有尝试获得。 我 取消选中了"Cmake"中的"DLP_BUILD_PG_FLYCAP2_C_CAMER_MODULE"。 您是否建议 FlyCap 软件对于 SDK 的其余部分的正常工作是必要的、即使我使用的不是 FlyCap 支持的摄像机也是如此?
此致!
Davis