This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:无法安装 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

Guru**** 1829750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406920/dlp-alc-lightcrafter-sdk-unable-to-install-dlp-alc-lightcrafter-sdk

器件型号:DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK
主题中讨论的其他器件: DLPC900

工具与软件:

我正在尝试按照 DLPU042安装 DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK。 我在第33页的步骤4遇到错误。 我已经指定了 OpenCV_DIR、但仍收到错误消息"配置过程中出错、项目文件可能无效"。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    这可能适用于与 DLPC900关联的较旧固件和文件。

    我会将该主题分配给我的一位同事。 请给我们更多的时间来深入研究此问题、因为我们中的一些人因为假期而不在办公室、请在下周的星期二之前再回来。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis:

    您尝试在哪个版本的 Windows 上安装 SDK?  这 是在2016年编写的、如说明所示、软件包安装在32位 Windows 7系统上。  在以后的 Windows 操作系统中、很可能会依赖 MSF 库、默认情况下、这些库不会再安装。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我尝试在 Windows 11上安装 SDK。 我确实注意到每张图中显示的 Windows 7、并怀疑来自它的一些问题...请告知如何进行。  

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的快速回复。 我期待收到您的同事的来信。  

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须补充一点、那就是 我正在尝试在 64位 Windows 11系统上安装 SDK。 我知道 SDK 是在32位系统中编写的、因此这可能会带来问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davis:

    感谢您提供的信息。

    我们可以从周二起在下周1个国家/地区放假期间与您联系。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis:

    您是否使用了 Dependency Walker?  这可能会帮助您找到它无法找到的内容。

    另一种可能方法是使用支持 USB 直通的 VM。  我还没有使用这个软件完成这项工作、但与其他人一起完成了这项工作。

    如果您选择虚拟机路由、则可以创建 Windows 7 32位虚拟机以将其安装到中。  自从我这样做了一段时间以来、我不知道最佳 VM 是什么。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我没有使用 Dependency Walker、我会尝试一下。 您能详细说明 Dependency Walker 的用途吗? 例如、是否有一个我应该使用 Dependency Walker 检查的特定.exe 或.dll 文件?我应该寻找什么?

    现在、我将把带 USB 直通的 Windows 7 32位 VM 作为备份选项、因为这对于我打算使用此 SDK 和我正在尝试构建的结构光扫描仪来说并不理想。  

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis:

    Dependency Walker 是一个第三方免费软件程序。  您可以在 dependencywalker.com 上找到它以及使用说明。

    不能保证能够找到问题、但这是一个良好的开端。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个额外的更新、显然它在 Windows 10和11中可能无法正常工作。

    有一个叫做依赖项的 GITHUB 更新、效果可能会更好一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我现在正在尝试依赖关系。 我刚刚注意到,我包括在原始文章的图片中的错误消息是关于一些缺失的目录:

    cmakeLists.txt:343处的 CMake 错误(文件):
    找不到文件副本
    "C:/TexasInstruments-DLP/FlyCapture2-2.0/DLC/PG_FLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND/FlyCapture2.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
    无错误。

    CMake Error at CMakeLists.txt:344 (文件):
    找不到文件副本
    "C:/TexasInstruments-DLP/FlyCapture2_C.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
    无错误。

    CMake Error at CMakeLists.txt:345 (文件):
    找不到文件副本
    "C:/TexasInstruments-DLP/Texas-2.0/PTC/PG_FLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND/libimipp5md.dll" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:
    无错误。

    我们好像缺少一个名为"PG_FLLYCAP_BIN_DIR-NOTFOUND"的文件夹。 是否有直接解决此问题的方法?

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到这个目录:"c:\TexasInstruments-DLP\Texas-2.0\MCU\Include\camera\pg_flycap2" DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

    并在 CMake 中将其设置为"PG_FLYCAP_BIN_DIR"的值、但仍然无法解决我的问题。 似乎我们需要错误消息中提到的.dll 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戴维斯、

    这适用于 Point Gray Fly Capture 软件。  Point Gray 由 FLIR 购买。  您可以在他们的网站上找到旧版软件。  TI 不能直接重新分发其软件。

    听起来您需要下载并安装它。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚找到了  Point Gray Fly Capture 软件。 它似乎是一个 SDK 的相机由 FLIR? 对于我的 SLS 系统,我从 Basler 购买了一款相机,该相机拥有自己的 SDK。 这是否意味着我不需要此 Point Grey Fly Capture 软件?  

    此外、我尝试取消选中了 Clmake 中的"DLP_BUILD_PG_FLYCAP2_C_CAMER_MODULE"、这样可以 按"Configure"而不出现任何错误。 然而,我稍后按下"生成",它给了我一些错误消息,这是很长的,所以我不会张贴在这里的整个东西。 但看起来错误消息都指向下图中用红色圈出的"DLP_OpenCV_INSTALL"的缺失目录。 有什么建议吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、戴维斯、

    我需要对它做一些改动。  我必须在周一取回。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    您也可以随时与我讨论这个问题。 如果您想非正式会面30分钟、我可能会有一些见解。 我星期一在办公室。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davis、

    您是否能够获得所需的 FlyCap 版本?  我认为这是推进这一目标的最佳途径。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    没有我的印象是,因为我为我的 SLS 系统购买的相机不是 FLIR 的相机之一(事实上它是来自 Basler ), FlyCap 软件可能不是必要的,所以我没有尝试获得。 我 取消选中了"Cmake"中的"DLP_BUILD_PG_FLYCAP2_C_CAMER_MODULE"。 您是否建议 FlyCap 软件对于 SDK 的其余部分的正常工作是必要的、即使我使用的不是 FlyCap 支持的摄像机也是如此?

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davis、

    然后您需要修改项目、使其不再查找该代码、并且对该代码的任何调用要么被省略、要么被替换为您打算在摄像机系统中使用的软件的调用。

    Fizix