This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC 连接器 AXT550124的 SPI 接口角色是什么

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414506/dlp3010evm-lc-what-is-the-role-of-spi-interface-of-dlp3010evm-lc-connector-axt550124

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3478DLPA2005、DLP3010LC

工具与软件:

您好!

DLP3010EVM-LC 的原理图中、DLPC3478的 SPI0接口连接到连接器 AXT550124。 我可以问一下连接到此连接器的特定器件是什么吗? DLPC3478数据表中除了闪存外、不介绍 DLPC3478、需要连接哪些其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我已将此 TT 分配给更熟悉此部件的人员。 请允许我的同事花一些时间与您联系。 通过快速查看用户指南、我发现可以使用柔性电缆将两个板连接在一起。 这看起来来自支持 USB 转 I2C 和 USB 转 SPI 的 Cypress 芯片。

    不过、让我们看看我的同事在说什么。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    AXT550124是"DLPC3478柔性电缆"将光学引擎连接到"显示板"(包含 DMD 控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器 IC)的连接器。

    您可以在下面的完整 EVM 方框图中看到此连接:

    有 SPI 线路通过此柔性电缆进入光学引擎 、用于控制也位于"光学引擎"内的 LED。

    需要注意的是、SPI0线确实从另一个电路板上的 Cypress 芯片开始、该芯片通过一对堆叠60引脚连接器从"显示板"和"主板"连接。 该主板位于 图的右侧、其中包含按钮、IT6801、Cypress USB 串行器、串行闪存 EEPROM、MSP430和 DAC 芯片。

    DLPC3478数据表未包括其他器件的原因是用户想要实施 DLPC3478的方式会影响设计中所需的功能。 DLPC3478控制器只需获取命令(详见数据表)和来自源芯片  的数据(产生并行 I/F 24位数据和 CTRL 命令)、这将生成 DLPA2005、DLP3010LC DMD 命令以及闪存和 LED 命令。

    此致!

    亚伦