主题中讨论的其他器件: DLPC3478、 DLPA2005、DLP3010LC
工具与软件:
您好!
DLP3010EVM-LC 的原理图中、DLPC3478的 SPI0接口连接到连接器 AXT550124。 我可以问一下连接到此连接器的特定器件是什么吗? DLPC3478数据表中除了闪存外、不介绍 DLPC3478、需要连接哪些其他器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
DLP3010EVM-LC 的原理图中、DLPC3478的 SPI0接口连接到连接器 AXT550124。 我可以问一下连接到此连接器的特定器件是什么吗? DLPC3478数据表中除了闪存外、不介绍 DLPC3478、需要连接哪些其他器件?
Paul、你好!
AXT550124是"DLPC3478柔性电缆"将光学引擎连接到"显示板"(包含 DMD 控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器 IC)的连接器。
您可以在下面的完整 EVM 方框图中看到此连接:
有 SPI 线路通过此柔性电缆进入光学引擎 、用于控制也位于"光学引擎"内的 LED。
需要注意的是、SPI0线确实从另一个电路板上的 Cypress 芯片开始、该芯片通过一对堆叠60引脚连接器从"显示板"和"主板"连接。 该主板位于 图的右侧、其中包含按钮、IT6801、Cypress USB 串行器、串行闪存 EEPROM、MSP430和 DAC 芯片。
DLPC3478数据表未包括其他器件的原因是用户想要实施 DLPC3478的方式会影响设计中所需的功能。 DLPC3478控制器只需获取命令(详见数据表)和来自源芯片 的数据(产生并行 I/F 24位数据和 CTRL 命令)、这将生成 DLPA2005、DLP3010LC DMD 命令以及闪存和 LED 命令。
此致!
亚伦