主题中讨论的其他器件: DLP4710LC、 DLPC3479
工具与软件:
:专家 T Ü V S Ü D
我们计划 使用 DLPA3005的 PWR6 (也称为 GP2降压转换器)生成5V 电压并使用它来驱动风扇。 我已经阅读了 DLPA3005数据表的第7.3.5节、并知道可以通过 DLPA3005的配置寄存器来完成这一操作。 问题是如何 与 DLPA3005通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
:专家 T Ü V S Ü D
我们计划 使用 DLPA3005的 PWR6 (也称为 GP2降压转换器)生成5V 电压并使用它来驱动风扇。 我已经阅读了 DLPA3005数据表的第7.3.5节、并知道可以通过 DLPA3005的配置寄存器来完成这一操作。 问题是如何 与 DLPA3005通信?
Lori、您好!
感谢您的答复。 我们正在开发的投影仪使用 DLP4710LC+DLPC3479 x 2 +DLPA3005系统。 我们使用 GUI 与 定制电路板通信。 根据 DLPA3005数据表的第7.3.5节、PWR6 (也称为 GP2降压转换器) 被禁用、输出电压设置为1V。 测得的 PWR6_FB (引脚66)电压为0V (因为 数据表中禁用了 PWR6)。