This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:如何配置 DLPA3005的 PWR6

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710LC, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1413052/dlpa3005-how-to-configurate-the-pwr6-of-the-dlpa3005

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件: DLP4710LCDLPC3479

工具与软件:

:专家 T Ü V S Ü D

     我们计划 使用 DLPA3005的 PWR6 (也称为 GP2降压转换器)生成5V 电压并使用它来驱动风扇。 我已经阅读了 DLPA3005数据表的第7.3.5节、并知道可以通过 DLPA3005的配置寄存器来完成这一操作。 问题是如何 与 DLPA3005通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jody、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered技术的兴趣。

    您能告诉我们您使用什么控制器与 DLPA3005配对吗? 您是否使用 GUI 与 EVM/定制板通信?

    我建议您首先测量 PWR6_VOUT (PWR6_FB)处的电压、然后查看其是否可以驱动所需的风扇。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    感谢您的答复。 我们正在开发的投影仪使用 DLP4710LC+DLPC3479 x 2 +DLPA3005系统。 我们使用 GUI  与 定制电路板通信。 根据  DLPA3005数据表的第7.3.5节、PWR6 (也称为 GP2降压转换器) 被禁用、输出电压设置为1V。  测得的 PWR6_FB (引脚66)电压为0V (因为    数据表中禁用了 PWR6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jody、您好!

    在您的定制电路板设计中、您是否遵循我们在通用降压转换器器件上的参考设计、该器件在输出引脚上包含电感器和电容器? 您需要遵循参考设计以避免损坏 PMIC。

     

    确认之后、我们可以为您提供修改后的固件、它可以启用 GP2并将输出电压设置为5V。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lori、

    我已 根据 参考设计修改了定制电路板。 期待您提供的修改后的固件。

    谢谢!

    Jody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jody、您好!

    请注意、我已  在该主题之外与您共享该主题。  

    此致!

    亚伦