工具与软件:
您好!
我有一个更困惑的问题问、当我测试时,我发现 dlp7000会影响入射光的极化状态。 例如, 微镜反射的水平线极 化可能会因偏光器的垂直角度而消失。 然而,如果 dlp7000反映出 没有灭绝,甚至是不均匀的状态,这种现象的原因将是什么。
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Fizix
我们了解到,偏振可能会因 车窗玻璃中显著的双折射而发生变化。 可以使用输出位置处的极化器获得单极化状态。 但是、这种现象会出现虚假图像、例如、无法通过二进制振幅调制创建单个焦点、始终存在多个(虚假)点、我们认为这些点来自 DLP 盖板玻璃的两个表面之间的多次反射。 重影现象使 DLP 无法用于我们的应用。 请提供一些建议并提供解决方案。
左侧是优化之前、右侧 是优化之后。 除了中间的主要焦点/点外,还可以看到鬼影。
Shixuerong