This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP 产品论坛

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1411950/dlp7000-dlp-products-forum

器件型号:DLP7000

工具与软件:

您好!

 我有一个更困惑的问题问、当我测试时,我发现 dlp7000会影响入射光的极化状态。 例如,  微镜反射的水平线极  化可能会因偏光器的垂直角度而消失。 然而,如果  dlp7000反映出  没有灭绝,甚至是不均匀的状态,这种现象的原因将是什么

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shixuirong、

    为确保我理解、您能绘制出您的意思示意图吗?

    我对您所写内容的理解是、您观察到的可能是 Brewster 对窗口界面处的入射光束的影响。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    DMD 发出的光的极化状态尚不确定。 我想知道这种现象的原因,似乎有些 dlp7000没有这种现象,就像一个镜子可以灭绝光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shixuirong!

    我将需要与光学元件团队讨论这一点。  请等待一两天。  我应该在8月16日星期一与您联系。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您,期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shixuerong!

    我会在他们回复时告诉你。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shixerong、您好!

    我也谈到了光学元件团队。  A 型封装在窗玻璃中具有显著的双折射率。

    光学团队无法想到会以这种方式影响它的任何其他东西。  他们希望您将输出端的极化器旋转180度、以查看沿途是否有具有最小值和最大值的点。  请告诉我结果。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢你,我们尝试旋转,最大和最小的情况下,但光仍然在最小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix

     我们了解到,偏振可能会因 车窗玻璃中显著的双折射而发生变化。 可以使用输出位置处的极化器获得单极化状态。 但是、这种现象会出现虚假图像、例如、无法通过二进制振幅调制创建单个焦点、始终存在多个(虚假)点、我们认为这些点来自 DLP 盖板玻璃的两个表面之间的多次反射。 重影现象使 DLP 无法用于我们的应用。 请提供一些建议并提供解决方案。

    左侧是优化之前、右侧 是优化之后。 除了中间的主要焦点/点外,还可以看到鬼影。

    Shixuerong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shixuerong、您好!

    令人遗憾的是,不可能完全消除这些想法。 为什么需要使用 s 极化?  p 极化可能会降低一些反射的强度、但第二个界面(入射光上的 DMD 内部窗口)仍会有一些反射。

    Fizix