This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710LC 的曝光时间(8位)

Guru**** 1848610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409382/dlp4710evm-lc-dlp4710lc-s-exposure-time-in-8-bits

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

我现在用投影仪内部模式投射8bit条纹图案、并同步触发相机拍摄。如图1、每张图的触发上升沿在exposure开始处、而不是pre º C exposure处、意味着在投影仪的exposure开始时、相机才开始拍摄。但我看到图2说pre º C exposure就会分配给0bit了、但是pre º C exposure时会分配第0个bit么?以及post º C exposure时也算是投影仪曝光么?此时相机需要曝光么?º C exposure时相机还没接受到触发信号呢?所以想请教问一下这款投影仪投射图案位深设置为8bit时、其曝光方式是什么样子的、º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗红玲、您好!

    我将联系我的中国团队来回答 您的问题。

      我们在 e2echina.ti.com/论坛中有专门的中文支持、请创建帖子。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图2说的Exposure time包含0、1 μ s、、等等bit 暗 time只是Load DMD 数据、并没有显示(曝光)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题将关闭、应  在 中国 E2E 中提问。

    此致!

    亚伦