请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LC 工具与软件:
我现在用投影仪内部模式投射8bit条纹图案、并同步触发相机拍摄。如图1、每张图的触发上升沿在exposure开始处、而不是pre º C exposure处、意味着在投影仪的exposure开始时、相机才开始拍摄。但我看到图2说pre º C exposure就会分配给0bit了、但是pre º C exposure时会分配第0个bit么?以及post º C exposure时也算是投影仪曝光么?此时相机需要曝光么?º C exposure时相机还没接受到触发信号呢?所以想请教问一下这款投影仪投射图案位深设置为8bit时、其曝光方式是什么样子的、º C