This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:使用 DLP®︎ EVM GUI 工具加载固件时使用哪个总线

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1415305/dlpc3478-which-bus-is-used-to-load-the-firmware-using-the-dlp-evm-gui-tool

器件型号:DLPC3478
Thread 中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC

工具与软件:

您好!
固件数据是否使用 DLPRegisteredEVM GUI 工具通过 DLPC3478的 I2C 总线传输以进行固件升级或备份? 还是通过 SPI 总线直接读取数据并将数据写入闪存? 如果您要通过 I2C 传输固件数据、需要多长时间才能传输固件?

当开发板 DLP3010EVM-LC 由 DLPRegisteredEVM GUI 工具控制时、Debug 窗口中包含 FlashProgramming 界面。 该接口是否在不使用 DLPC3478的情况下直接对闪存进行编程? 哪些应用场景需要此 SPI 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    通过 I2C 传输到 DLPC3478的数据的长度在很大程度上取决于发送的数据量。

    完整固件升级需要几分钟时间、而备份只是您当时在工具中设置的寄存器的副本、并在几秒钟内完成。

    GUI 工具利用 I2C 命令。 这些命令可在《DLPC3478编程人员指南》中找到。 各芯片组器件之间使用 SPI。

    此致!

    亚伦