请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3478 Thread 中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC
工具与软件:
您好!
固件数据是否使用 DLPEVM GUI 工具通过 DLPC3478的 I2C 总线传输以进行固件升级或备份? 还是通过 SPI 总线直接读取数据并将数据写入闪存? 如果您要通过 I2C 传输固件数据、需要多长时间才能传输固件?
当开发板 DLP3010EVM-LC 由 DLPEVM GUI 工具控制时、Debug 窗口中包含 FlashProgramming 界面。 该接口是否在不使用 DLPC3478的情况下直接对闪存进行编程? 哪些应用场景需要此 SPI 接口?