工具与软件:
我尝试跑步 DLP Composer Linux 系统的更多信息 葡萄酒 . 安装成功、但在我尝试导入项目时应用程序崩溃。
我已附上错误消息的快照以及崩溃日志、以便进一步分析。 如果有其他问题我可以尝试、或者您有关于解决此问题的建议、请告诉我。
e2e.ti.com/.../4571.Crash_5F00_2024_5F00_09_5F00_19_5F00_09_5F00_05_5F00_31.log
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我尝试跑步 DLP Composer Linux 系统的更多信息 葡萄酒 . 安装成功、但在我尝试导入项目时应用程序崩溃。
我已附上错误消息的快照以及崩溃日志、以便进一步分析。 如果有其他问题我可以尝试、或者您有关于解决此问题的建议、请告诉我。
e2e.ti.com/.../4571.Crash_5F00_2024_5F00_09_5F00_19_5F00_09_5F00_05_5F00_31.log
您好 Hariom、
DLP Composer 使用各种其他 Windows 实用程序来运行。 请参阅下面发送的日志的解密片段。
2024年9月19日9:05:30 AM
异常:无法获取'AxWindowsMediaPlayer'控件的窗口句柄。 不支持无窗口 ActiveX 控件。
来源:System.Windows.Forms
TargetSite :空 EnsureWindowPresent()
堆栈跟踪:
在<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.EnsureWindowPresent ()[0x00054]
位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.InPlaceActivate ()[0x0002c]
位于 System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo (System. int32状态)[0x000d9]、位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0
位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle ()[0x00076]
位于 System.Windows.Forms.Control.CreateControl (系统. Boolean fIgnoreVisible)[0x00045] in <675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0
遗憾的是、可能无法在 Unix 操作系统上运行 DLP Composer。
谢谢!
此致、
Aishwarya.
**编辑**
Hariom,
您是否可以尝试在虚拟机上启用 ActiveX? 此外、您是否尝试过打开已导入的工程?
谢谢!
Aishwarya.
尊敬的 Aishwarya/Aaron:
我成功地运行了 DLP Composer 安装几个 ActiveX 插件后使用 Wine。
是否有任何 CLI 命令可用于重建映像? 我注意到一些类似的应用 DLPComposer。 控制台 和 DLPComposer.FlashCompiler.Console .
您能否提供有关如何使用这些文件进行重建的任何步骤或指导?
感谢您的帮助!
您好 Hariom、
太棒了!
是的、您可以使用 CLI 构建和重建项目。 命令格式如下所示:
要构建工程、请执行以下操作:
DLPComposer.Console.exe <.dlpproj 文件路径>
要重新编译工程、请执行以下操作:
DLPComposer.Console.exe <.dlpproj 文件路径>-r
我正在关闭该工单。 如果您有任何其他问题、请创建新主题帖。
谢谢!
此致、
Aishwarya.