This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1415424/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

 我尝试跑步  DLP Composer  Linux 系统的更多信息  葡萄酒 . 安装成功、但在我尝试导入项目时应用程序崩溃。

我已附上错误消息的快照以及崩溃日志、以便进一步分析。 如果有其他问题我可以尝试、或者您有关于解决此问题的建议、请告诉我。

e2e.ti.com/.../4571.Crash_5F00_2024_5F00_09_5F00_19_5F00_09_5F00_05_5F00_31.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hariom、

    感谢您通过 E2E 与我们联系! 我希望我们团队的一名成员尽快给您回复。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hariom、

    DLP Composer 使用各种其他 Windows 实用程序来运行。 请参阅下面发送的日志的解密片段。

    2024年9月19日9:05:30 AM
    异常:无法获取'AxWindowsMediaPlayer'控件的窗口句柄。 不支持无窗口 ActiveX 控件。
    来源:System.Windows.Forms
    TargetSite :空 EnsureWindowPresent()
    堆栈跟踪:
    在<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.EnsureWindowPresent ()[0x00054]
    位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.InPlaceActivate ()[0x0002c]
    位于 System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo (System. int32状态)[0x000d9]、位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0
    位于<675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0中的 System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle ()[0x00076]
    位于 System.Windows.Forms.Control.CreateControl (系统. Boolean fIgnoreVisible)[0x00045] in <675fde255dd74577a7e2492386d6578e>:0

    遗憾的是、可能无法在 Unix 操作系统上运行 DLP Composer。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

    **编辑**
    Hariom,

    您是否可以尝试在虚拟机上启用 ActiveX? 此外、您是否尝试过打开已导入的工程?

    谢谢!
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya/Aaron:

    我成功地运行了 DLP Composer 安装几个 ActiveX 插件后使用 Wine。

    是否有任何 CLI 命令可用于重建映像? 我注意到一些类似的应用 DLPComposer。 控制台 DLPComposer.FlashCompiler.Console .

    您能否提供有关如何使用这些文件进行重建的任何步骤或指导?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hariom、

    太棒了!

    是的、您可以使用 CLI 构建和重建项目。 命令格式如下所示:

    要构建工程、请执行以下操作:
    DLPComposer.Console.exe <.dlpproj 文件路径>

    要重新编译工程、请执行以下操作:
    DLPComposer.Console.exe <.dlpproj 文件路径>-r  

    我正在关闭该工单。 如果您有任何其他问题、请创建新主题帖。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.