This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP500YX:小型 DMD +控制器(5.4微米微镜间距)、适用于 kHz 二进制实时图形投影

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP500YX, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414813/dlp500yx-small-form-factor-dmd-controller-5-4-micrometer-mirro-pitch-for-khz-binary-live-pattern-projection

器件型号:DLP500YX
主题中讨论的其他器件:DLPC900、、 DLPC910

工具与软件:

尊敬的 TI 团队和论坛用户:

我正在寻找一个小型 DMD +控制器集、它可以以千赫兹的速率显示任意二进制图形的实时序列。 微镜间距需要5.4微米(或更小)、并且分辨率至少为720p。 (大约一年前我发布了一个类似的问题、但到目前为止尚未找到合适的解决方案: e2e.ti.com/.../dlp4500-small-sized-dmd-solution-max-2-by-3-cm-for-fast-binary-pattern-generation-dlp4500-or-faster)

我迄今为止找到的模型(例如 DLP500YX 与 DLPC900控制器结合使用)要么在存储器中受到限制、不允许二进制映像的实时序列、要么它们接收实时8位映像、然后在内部(由控制器?)解析为二进制映像、这样每个二进制映像的内容就不会由用户控制。

如果您 有关于接近上述规格的系统的任何信息、请告诉我。

非常感谢、此致、

Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian、

    正确的、DLPC900系统与 DLP500YX 使用视频输入系统、因此您必须打包整个24位视频帧以发送至控制器。  一旦每个位可以独立显示、但您不能一次流式传输一个位平面。

    我们有二进制控制器、如 DLPC910控制器、但所有支持的 DMD 都不是5.4微米间距的器件。

    这并不意味着我们不会在未来。  我们一直致力于在未来一两年取得进展。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我期待着您的 未来发展!