This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLP6500无显示屏。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417678/dlpc910-the-dlp6500-has-no-display

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLP9000X

工具与软件:

您好、TI 专家。

1.采用自主电路板设计、硬件结构为 DLPC910 + DLP6500。
连接到 DLPC910后、初始化正常、DMD_TYPE = 1110。
传输数据时、DLP6500未显示任何内容。 所有数据都符合时序规格。
但是、当架构为 DLPC910 + DLP9000X 时、它可以正常显示。 (经修改的分辨率、时序等)

2.由于硬件设计、有必要更换总线、但 DLP6500上仍然没有显示屏。
0x0028寄存器到 DLPC910的配置依次为0x36、0xF1、0x28、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x01、0x00、0x00。
(已使用示波器观察、可以正常写入数据)
但在读取0x0028寄存器(DLPC910依次写入数据)时是0x36、0xF2、0x28、0x00、0x00、 0x00、0x37)、
所有读取的数据均为0。 读取其他寄存器、读取的数据也全部为0。

请帮助分析原因。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请检查速度选择。  DLP9000X DMDx 在480 MHz 上运行、但6500只能在400 MHz 上运行。  请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/dlpu124/dlpu124.pdf 

    请查看第10页和第11页上的 J7和 J11。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、TI 专家。

    我已检查、SPEED_SEL[1:0]= 00。
    vled0和 vled1正常运行。

    请帮助分析原因。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!用户:

    根据您的说明、 SPEED_SEL[1:0]= 00。  你这么说是指它们没有跳接。  对于6500、必须为 SPEED_SEL[1:0]= 11。

    Fizix