主题中讨论的其他器件: DLP9000X
工具与软件:
您好、TI 专家。
1.采用自主电路板设计、硬件结构为 DLPC910 + DLP6500。
连接到 DLPC910后、初始化正常、DMD_TYPE = 1110。
传输数据时、DLP6500未显示任何内容。 所有数据都符合时序规格。
但是、当架构为 DLPC910 + DLP9000X 时、它可以正常显示。 (经修改的分辨率、时序等)
2.由于硬件设计、有必要更换总线、但 DLP6500上仍然没有显示屏。
0x0028寄存器到 DLPC910的配置依次为0x36、0xF1、0x28、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x01、0x00、0x00。
(已使用示波器观察、可以正常写入数据)
但在读取0x0028寄存器(DLPC910依次写入数据)时是0x36、0xF2、0x28、0x00、0x00、 0x00、0x37)、
所有读取的数据均为0。 读取其他寄存器、读取的数据也全部为0。
请帮助分析原因。
非常感谢!