请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LC 主题中讨论的其他器件: DLP4710LC、 DLPC3479
工具与软件:
您好!
我最近购买了、目前正在测试"DLP4710EVM-LC"。
测量后、我发现 DLP4710EVM-LC 的最小聚焦距离约为22cm 至25cm。
但是、我想将对焦距离减小到5厘米以下。
为此、我计划设计一个新的镜头和光学系统、并将其连接到 DLP4710EVM-LC 上现有镜头的前面。
为了继续设计这一新的光学系统、我需要 DLP4710EVM-LC 中当前所用镜头的规格。
您能给我提供这些规格吗?
非常感谢您的帮助。