This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:请求获取 DLP4710EVM-LC 的镜头规格

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLP4710LC, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1418190/dlp4710evm-lc-request-for-lens-specifications-of-dlp4710evm-lc

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLP4710LCDLPC3479

工具与软件:

您好!


我最近购买了、目前正在测试"DLP4710EVM-LC"。

测量后、我发现 DLP4710EVM-LC 的最小聚焦距离约为22cm 至25cm。

但是、我想将对焦距离减小到5厘米以下。

为此、我计划设计一个新的镜头和光学系统、并将其连接到 DLP4710EVM-LC 上现有镜头的前面。

为了继续设计这一新的光学系统、我需要 DLP4710EVM-LC 中当前所用镜头的规格。

您能给我提供这些规格吗?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suyong Kim、

    感谢您购买 DLP4710EVM-LC 套件、用于调查 DLPC3479/DLP4710LC 芯片组。

    除了 DMD、TI 不会在光路上产生任何东西。 DLP4710EVM-LC 的装配指南 显示光学引擎的光学机械制造商(OMM)为扬明光学股份有限公司

    我建议您就这个问题与他们联系、您可以使用我们的 OMM 搜索工具 了解如何执行此操作。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您通知我有关此问题的信息。

    此致、
    Suyong Kim