请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3439 工具与软件:
我们正在开发 一款使用 DLPC3439的 DLP 产品、它可以感知 AS 和 PCB 音量。
我的抱怨是:
1、 DLPC3439CZEZ NFBGA 封装的质量是多少?
2、TI 能否将 DLPC3439作为经过测试的裸片提供?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.