This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:提供裸片、并大量提供封装器件。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417764/dlpc3439-supply-of-bare-die-and-mass-of-packaged-part

器件型号:DLPC3439

工具与软件:

我们正在开发 一款使用 DLPC3439的 DLP 产品、它可以感知 AS 和 PCB 音量。  

我的抱怨是:

1、 DLPC3439CZEZ NFBGA 封装的质量是多少?

2、TI 能否将 DLPC3439作为经过测试的裸片提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将 DLPC3439作为裸片提供、我还有以下问题。

    它多大尺寸?

    它的质量是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    团队将调查您的请求。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    控制器的质量为257.3 mg

    TI 无法为您提供裸片。

    此致、

    John