This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM 开发板已损坏、请帮助分析并找到问题原因、以便我们公司可以更换

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021LEQ1EVM, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1411157/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm-development-board-is-damaged-please-help-analyze-and-locate-the-cause-of-the-problem-so-that-our-company-can-replace-it

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件: LM3409

工具与软件:

产品订购号:T05227991

遇到的问题:DLP2021LEQ1EVM 开发板在测试异常图形的过程中(预计是一个彩鸟图片、但显示器是黑灰点图)、一段时间后激光突然熄灭、然后它无法亮起、并且替换其他图像和显示频率后没有反应、怀疑激光器损坏、之前没有凸起。

请尽快帮助分析激光是否损坏、因为我们需要更换它

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我请一位同事帮忙解决这个问题。  但是、我们没有看到任何图片或图。  您是指附加一些东西吗?  此外、DLP2021LEQ1EVM 基于 LED。  您是说 LED 损坏了?   


    "你说什么?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这些 EVM 现已推出、可在此处重新订购:  https://www.ti.com/tool/DLP2021LEQ1EVM 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尽可能详细地描述该问题:
    1.收到 DLP2021LEQ1EVM 评估板后、评估板处于主机静音模式、在上电后播放赛车视频。
    2.重新上电后,通过 DIP 开关进入 fpqa 编程模式,更改图片地址,下载固件,使其呈现色彩
    彩鸟图片,那么图片的颜色和内容是正常的。
    3、将 DIP 开关重新切换回 fpqa 编程模式,在这种模式下,大约两三天没有人使用它。
    4.由于项目要求、我们需要获得 RGB 定时和轻占空比、给评估板上电、然后将 DIP 开关转回主机
    声音模式使其变亮,此时投影的彩鸟图像出现异常,首先颜色变成黑色和灰色混合,然后是图片
    内容变得不完整,鸟的形状看不到,整个图片显示了残留阴影的网点形状。
    5、在画面异常后,尝试通过 DIP 开关切换主机静音模式和 fpqa 编程模式来回切换以恢复它,但是
    一段时间后,激光突然消失,然后在主机静音模式和 FPGA 编程模式之间切换,或重
    它已通电和断电、且又没有再次点亮。

    以上是问题的整个过程。 请帮助分析产品是否需要尽快更换、因为我已经联系了贵公司的售后工程师、售后工程师建议只有在 engineer.e2e.ti.com/.../1754.video.mp4判断后才能更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估板上的飞线不会影响输出光信号。 在激光熄灭之前、捕获的传出光信号的时间是正常的。 激光熄灭后、不会捕获呼出光信号的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zegeng、感谢您的详细答复! 我将在本周开始探讨这个问题。

    您是否要在该主题中附加您正在使用的闪存映像文件? 我想让我的设置尽可能与您的设置相似。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    很抱歉混淆、我指的是"闪存映像"、即您在"Flash 编程"页面上选择的二进制文件、用于系统编程。  该工具将位于 Composer 工程目录的"outputs"文件夹中、命名应为"FlashImage.img"类似。 您能将文件发送给我吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经要求孟高曾通过电子邮件转发 FlashImage.img 文件给您,请查一下,如果您没有收到它,请尝试联系孟高曾,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经联系了 MengAo。 我将看到,如果我可以跟踪这个问题的原因,一旦他转发我的文件。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    MengAo 说他没有收到文件。 您是否愿意直接通过 a-thomas2@ti.com 将其发送给我 ?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!它已发送到您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    我也没有收到电子邮件。 您的网络是否阻止了电子邮件? 您能否改为将其安装在此处?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FlashImage.zipOK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    我刚刷入了您发送的内容、然后从我的系统中查看附加的映像。 能否确保已正确设置 HOST_MUTE、然后从系统发送输出图片?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,从 FPGA 编程模式切换到主机静音模式以显示画面的操作完全按照用户手册进行,并且在激光不熄灭之前多次操作可以正确映射,并且没有其他的部分,如您的投影画面,彩鸟画面应考虑所有的投影。
    你是说增加图片意味着图像是异常的,有一个与激光器没有发光的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    很抱歉打断您的讲述。 我实际上是在一个.3"的 DMD 系统上测试这个、因为这是我方便使用的。 因此,图像周围的垃圾是预期的,因为鸟图片的大小不正确。 在像您在使用图片一样的.2英寸 DMD 上正确地填充了屏幕。

    由于您不再看到任何指示灯、听起来 LED 驱动器电路板可能存在问题。 您能否验证 EVM 上的两条带状电缆是否均已正确连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信两根柔性电缆连接正确、因为我多次尝试重新连接这两根电缆、但我无法让激光正常闪耀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    感谢您的观看! 另一个问题:是否修改了 LED 驱动器或光学引擎? 这些 EVM 随附 LED 模块、而不是激光。 我们需要先了解任何硬件修改、然后才能进一步提供帮助。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件更改如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    感谢您提供这些信息。 我已经和这个团队见面了、我们想出了一些调试步骤供您尝试:

    1. 拆下光学引擎并在运行期间观察 DMD。 如果工作正常、您将看到镜片翻转以显示选定的图像/视频。 否则会损坏 DMD (可能是由于激光产生的热量)
    2. 断开激光器与系统的连接、然后使用符合激光规格的其他稳定电源对其进行测试。 可能 LM3409不会在其规格范围内驱动激光、因为该系统是专为 LED 设计的、这些 LED 通常具有更高的电流摆幅容差
    3. 切换回原始指示灯、查看系统是否工作正常

    除了这些调试步骤之外、我们还想了解更多信息:

    1. 激光器的器件型号是什么? 您能否共享数据表? 这将帮助我们确定 LM3409是否符合此规范
    2. 安装激光后、系统的工作时间是多久? 您是否有激光开启的大致时间?
    3. 您在硬件更改方面的目标是什么? 从您共享的内容来看、您似乎只切断了 LED 共阳极线、之后才重新连接到同一迹线;二极管和 FET 仍然按照原样连接、电流现在只是通过外部导线而不是迹线
    4. 这是 RGB 激光设置还是单色设置?

    非常感谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调试建议、但我们不知道结构、因此我们不适合尝试您建议的调试步骤。 由于我们的项目周期非常紧、我们只希望能够替换普通的 DLP2021LEQ1EVM 评估板、以帮助我们快速进行项目评估。
    对您的问题的回答如下:
    1.激光器件型号为 EVM-T02DGPC 2329-0136。 我不确定您提到的数据表是什么。
    2. DLP2021LEQ1EVM 评估板的 FPGA 编程模式处于加电状态约3天、激光开启约2-5分钟、然后激光熄灭。
    3.我们要获取 RGB 上电时序和当前占空比数据。
    4、RGB 激光设置。
    请帮助我们确认是否可以尽快更换新的 DLP2021LEQ1EVM 评估板、这对我们的项目非常重要、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    遗憾的是、由于硬件已修改、该 EVM 不符合免费更换的条件。 我建议您在需要新系统时订购新系统。 与此同时、我仍想尝试调试导致此问题的原因、以确保不会发生更多的损坏。 是不是另一个团队修改了这个系统? 评估激光器是否仍能正常工作并检查 DMD 是否损坏是确定造成问题的确切原因的重要步骤。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    我还有一些其他问题。

    1. 您是否尝试过隔离为激光供电? 如果激光损坏怎么办? 与 LED 相比、激光器通常对电流变化更为敏感。

    2. 请检查 EVM 是否仍然能够与原始 LED 配合使用。 这是另一种验证 EVM 是否是照明源问题的方法。 修改之前 EVM 是否使用 LED? 订购新的 EVM 时、请在进行任何修改之前对 EVM 执行基本的操作测试。 这有助于确保即使在开发之前出现问题、仍能获得可退货的器件。 通常、制造商已完成基本操作、但这有助于确保产品正常工作。 在获取我们的 EVM 时、通常首先要查看 TI DLP (R)产品页面上的用户指南。
      1. 如果 EVM 以这种方式正常运行、它是否在原始固件上运行? 随着时间的推移、固件的变化可能会导致故障?

    3. 您使用的是什么电压源? 这是稳压电源(例如直流电源)吗? 正在提供什么电压? 电流能力是多少? 换言之、 电压源是否提供足够的功率?

    4. 您可以给我们发送一张激光照片吗? 可能有多张照片? 我想查看图片中的部件。 我无法在线找到此器件:"EVM-T02DGPC 2329-0136"。 如果有器件链接、那就更好了。
      1. 数据表对此很有用、这样我们就可以更好地了解该激光器的限制。

    5. 可以肯定的是、您展示的图片描述了您所做的每一项更改?  我很好奇、以防其他团队在此完成工作。

    此致、
    Michael Ly