主题中讨论的其他器件: LM3409
工具与软件:
产品订购号:T05227991
遇到的问题:DLP2021LEQ1EVM 开发板在测试异常图形的过程中(预计是一个彩鸟图片、但显示器是黑灰点图)、一段时间后激光突然熄灭、然后它无法亮起、并且替换其他图像和显示频率后没有反应、怀疑激光器损坏、之前没有凸起。
请尽快帮助分析激光是否损坏、因为我们需要更换它
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
产品订购号:T05227991
遇到的问题:DLP2021LEQ1EVM 开发板在测试异常图形的过程中(预计是一个彩鸟图片、但显示器是黑灰点图)、一段时间后激光突然熄灭、然后它无法亮起、并且替换其他图像和显示频率后没有反应、怀疑激光器损坏、之前没有凸起。
请尽快帮助分析激光是否损坏、因为我们需要更换它
谢谢。
此外、这些 EVM 现已推出、可在此处重新订购: https://www.ti.com/tool/DLP2021LEQ1EVM
我将尽可能详细地描述该问题:
1.收到 DLP2021LEQ1EVM 评估板后、评估板处于主机静音模式、在上电后播放赛车视频。
2.重新上电后,通过 DIP 开关进入 fpqa 编程模式,更改图片地址,下载固件,使其呈现色彩
彩鸟图片,那么图片的颜色和内容是正常的。
3、将 DIP 开关重新切换回 fpqa 编程模式,在这种模式下,大约两三天没有人使用它。
4.由于项目要求、我们需要获得 RGB 定时和轻占空比、给评估板上电、然后将 DIP 开关转回主机
声音模式使其变亮,此时投影的彩鸟图像出现异常,首先颜色变成黑色和灰色混合,然后是图片
内容变得不完整,鸟的形状看不到,整个图片显示了残留阴影的网点形状。
5、在画面异常后,尝试通过 DIP 开关切换主机静音模式和 fpqa 编程模式来回切换以恢复它,但是
一段时间后,激光突然消失,然后在主机静音模式和 FPGA 编程模式之间切换,或重
它已通电和断电、且又没有再次点亮。
以上是问题的整个过程。 请帮助分析产品是否需要尽快更换、因为我已经联系了贵公司的售后工程师、售后工程师建议只有在 engineer.e2e.ti.com/.../1754.video.mp4判断后才能更换
尊敬的 Zegeng:
MengAo 说他没有收到文件。 您是否愿意直接通过 a-thomas2@ti.com 将其发送给我 ?
谢谢!
Andrew
尊敬的 Zegeng:
感谢您提供这些信息。 我已经和这个团队见面了、我们想出了一些调试步骤供您尝试:
除了这些调试步骤之外、我们还想了解更多信息:
非常感谢!
Andrew
感谢您的调试建议、但我们不知道结构、因此我们不适合尝试您建议的调试步骤。 由于我们的项目周期非常紧、我们只希望能够替换普通的 DLP2021LEQ1EVM 评估板、以帮助我们快速进行项目评估。
对您的问题的回答如下:
1.激光器件型号为 EVM-T02DGPC 2329-0136。 我不确定您提到的数据表是什么。
2. DLP2021LEQ1EVM 评估板的 FPGA 编程模式处于加电状态约3天、激光开启约2-5分钟、然后激光熄灭。
3.我们要获取 RGB 上电时序和当前占空比数据。
4、RGB 激光设置。
请帮助我们确认是否可以尽快更换新的 DLP2021LEQ1EVM 评估板、这对我们的项目非常重要、谢谢您!
尊敬的 Zegeng:
我还有一些其他问题。
此致、
Michael Ly