工具与软件:
您好!
我 正在设计一台定制的投影仪、它使用 DLPC3433并通过 DSI 信号连接到图像源。
正如 TI 论坛上其他地方报道的、如果 DLPC3433转至更高的温度(但仍在正常范围内)、图像就开始出现问题。
以下是有关此问题的其他文章:
- Post #1 - e2e.ti.com/.../dlpc3433-when-the-temperature-is-higher-than-60-c-the-noisy-screen-happens
- 帖子#2 - https://e2echina.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/175301/dlpc3433
在两个帖子中、我都看不到他们是如何解决问题的。
我们当前的 DSI 设置如下:
```μ A
时钟= 117MHz
Hdisplay = 1280个周期
hfrontporch = 360个周期
HSYNC = 90个周期
后沿= 362个周期
Vdisplay = 720行
vfrontporch=100行
VSYNC = 12条线路
vbackporch = 100行
```μ A
有人知道此问题是否可以改善或解决、或者如何解决?
这对我们来说是一个非常重要的问题。 谢谢!