This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433 DSI 发热和时序问题

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1416717/dlpc3433-dlpc3433-dsi-heat-and-timings-issue

器件型号:DLPC3433

工具与软件:

您好!  

我 正在设计一台定制的投影仪、它使用 DLPC3433并通过 DSI 信号连接到图像源。  

正如 TI 论坛上其他地方报道的、如果 DLPC3433转至更高的温度(但仍在正常范围内)、图像就开始出现问题。  

以下是有关此问题的其他文章:  

  1. Post #1 - e2e.ti.com/.../dlpc3433-when-the-temperature-is-higher-than-60-c-the-noisy-screen-happens
  2. 帖子#2 - https://e2echina.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/175301/dlpc3433

在两个帖子中、我都看不到他们是如何解决问题的。


我们当前的 DSI 设置如下:  
```μ A

时钟= 117MHz
Hdisplay = 1280个周期
hfrontporch = 360个周期
HSYNC = 90个周期
后沿= 362个周期
Vdisplay = 720行
vfrontporch=100行
VSYNC = 12条线路
vbackporch = 100行

```μ A

有人知道此问题是否可以改善或解决、或者如何解决?  

这对我们来说是一个非常重要的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是如此的丰富! 谢谢。

    _________________________________
    https://www.medipakiet.pl/blog/cynk-i-jego-rola-w-organizmie/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!  

    您能否提供一些其他信息、您看到了什么类型的图像伪影? 您能否发布它们的图片? 您是否能够确认即使在高温下 DSI 数据仍处于 DLPC 的规格范围内? 您所使用的固件版本是什么?

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的快速回复!
    这是我制作的一个视频。
    它显示了我们看到的各种文物:  
    https://www.youtube.com/watch?v=Uhh-Xtq8jak

    你怎么看?
    这对我们来说是一个重要的问题、因此、非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果 Chia Wei Yu 和 Kyle Rakos 曾经解决另一线程的 DLPC3433 DSI 热量问题、我也乐意倾听他们的心声!

    e2e.ti.com/.../dlpc3433-when-the-temperature-is-higher-than-60-c-the-noisy-screen-happens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    感谢您的观看! 我们以前已经看到过这种情况、通常是由于 DSI 设置和信号超出我们建议的规格和温度导致其超出极限。 以下是我为您提供的一些建议:

    1. 请确保您遵循我们建议的 DSI 设置和初始化(DSI 设置和调试指南 )
    2. 示波器检查您的 DSI 信号并验证它们是否在规格范围内/没有很多噪声(最好在 DLPC 输入端)
    3. 使用 DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL 来测试不同的 DSI 设置

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

    感谢您提供的信息。 根据文档、就我所看到的而言、温度和 DSI 信号都不应超出规格。  

    这似乎是只有一些 DLPC3433芯片出现的问题、并且看起来可能是容差问题或缺陷。  

    我注意到、有的 DLPC3433芯片对温度特别敏感、有的不是。  

    我们会看到一些问题、从35C 的环境温度开始、该温度仍完全在芯片的规格范围内。  

    根据另一篇文章、似乎可以通过一些更"稳定"的 DSI 时序来解决该问题。
    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/811235/dlpc3433-when-the-temperature-is-higher-than-60-c-the-noisy-screen-happens#pi320995=2



    当我们尝试调整 DSI 时序时、我们很难找到任何可以带来一些改进的方法。  
    上述文章提到、调整 THSprepare + THSzero 可提供一些改进。  
    对如何实现这一目标有什么想法?为什么会这样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    您能否尝试如下所示的标准60Hz 时序?

    此外、您是否已经尝试过 DSI 诊断工具? 我们相当谨慎地对这些芯片进行了规格说明、发现像这样的任何问题(尤其是温度变化)都来自于 DSI 的某些设置或信号完整性超出了规格。  

    您还能否介绍一下到目前为止已测试了哪些计时以及您的 DSI 启动流程?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您提供时序建议。

    我们目前使用的是1280x720pix  
    您提供的时序适用于854x480pix  

    这是您建议的时间安排



    ```μ A

    时钟= 25.9054MHz
    Hdisplay = 854个周期
    前沿= 10个周期
    HSYNC = 3个周期
    后沿= 7个周期
    Vdisplay = 480行
    vfrontporch=4行
    VSYNC = 3条线路
    vbackporch = 7行

    ```μ A


    我们已尝试以下时间 、但尚未看到热容差有任何改善。

    定时尝试1

    ```μ A

    时钟= 85MHz
    Hdisplay = 1280个周期
    前沿= 80个周期
    HSYNC = 40个周期
    后沿= 160个周期
    Vdisplay = 720行
    vfrontporch=12行
    VSYNC = 8条线路
    vbackporch = 30行

    ```μ A
    各项结果 左侧有垂直毛刺/重复

     

    2号定时尝试

    ```μ A

    时钟= 85MHz
    Hdisplay = 1280个周期
    前沿= 300 个周期
    HSYNC = 100个周期
    后沿= 300个周期
    Vdisplay = 720行
    vfrontporch=100行
    VSYNC = 15条线路
    vbackporch = 100行

    ```μ A

    各项结果 : 视频正在下降帧;没有改进的头部容差



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    如何初始化 DSI? 就消隐模式和此类模式而言、您正在使用哪些设置?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗、您好!

    您是否仍需要相关支持? 如果是、请随意回答该主题。

    此致!

    最大值