主题中讨论的其他器件:DLPA3000
工具与软件:
您好!
我使用投影仪进行测试已经有几个小时了、它的工作正常。 今天当我试着打开它的时候,有一个白光投射了几秒钟,然后它停止工作。
它连接到19V 4、75A 电源、并在几个小时前正常工作。 在拔下电源之前、我一直使用 PCB 上的开关来关闭投影仪。
蓝色 LED D2、D3、D9和 D10亮起。 当我使用开启开关 LED 时、D4也会亮起。 风扇正在运行。 但没有光输出。 直观上、我无法看到 PCB 上有任何缺陷。 所有连接器均已插入。 在这种情况下、问题可能是什么?