This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:停止工作。 不再有光输出。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423415/dlpdlcr3010evm-g2-stopped-working-no-more-light-output

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPA3000

工具与软件:

您好!

我使用投影仪进行测试已经有几个小时了、它的工作正常。 今天当我试着打开它的时候,有一个白光投射了几秒钟,然后它停止工作。

它连接到19V 4、75A 电源、并在几个小时前正常工作。 在拔下电源之前、我一直使用 PCB 上的开关来关闭投影仪。

蓝色 LED D2、D3、D9和 D10亮起。 当我使用开启开关 LED 时、D4也会亮起。 风扇正在运行。 但没有光输出。 直观上、我无法看到 PCB 上有任何缺陷。 所有连接器均已插入。 在这种情况下、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在软件中、我可以看到投影仪已连接、但显示"断电"、即使已通电、开关处于打开位置、LED D4亮起。

    当我尝试从投影仪获取信息时、我收到一条错误消息:无法从 I2C 总线读取信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:

    我建议使用 GUI 中的 debug -> connections 页面通过 SPI 进行连接、并重新刷新 TI DLP Pico 固件选择器工具上的基本固件。 这将有助于确保固件是最新的并且不会损坏。 否则、它在发生某些特定事件后是否停止工作?

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刷新了最新固件、但不幸的是、此操作未解决问题。

    在它停止工作之前没有发生任何特定事件。 我几天没有使用投影仪、当我尝试再次打开投影仪时、出现了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    如果 D4未亮起、则表明您的 MSP430未驱动它。 我还建议尝试对板载 MSP430重新编程-可以在此处找到默认固件(链接)标记 "DLPDLCR3010-G2-MSP430-SW" .

    .

    此致!
    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我打开开关时、D4亮起。 但是、即使 D4亮起、它仍显示"EVM Status:Connected、Powered Off"

    如何对板载 MSP430固件进行重新编程? 我从"DLPDLCR3010-G2-MSP430-SW"下载了文件、但未看到固件文件或如何重新对该器件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    如果 D4 (proj_on)亮起、则可能表示 MSP430正常。 我建议根据 DLPA3000电源序列、检查每个电压是否按正确的顺序出现。 否则、我建议通过您的分销商申请 RMA。  

    此致!

    Maximus