This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:显示屏#39;s 振幅特性的非线性

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE, DLP6500FLQ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1424314/dlp6500fye-nonlinearity-of-the-display-s-amplitude-characteristics

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQ

工具与软件:

您好!

我们使用 DLP6500通过405nm 激光器在光阻上曝光8位图形。

DLP 6500在视频图形模式下工作、激光由 LED R 输出控制。 
遗憾的是、每个 RGB 通道的特性都是非线性的、如下图所示: 




我通过显示均匀的灰色板进行测量、每个板的积分时间为100ms。 
图形模式设置:深度8位、起始位 R0、曝光4046us、黑暗时间0、清除:红色、 已检查帧更改。
在曝光中可以清楚地看到特征中的可见抑郁和峰值:



显示的图像(不完全相同)



在曝光中可以看到不规则的"环"(浅灰色)(不规则的结果是额外应用位图来均衡照明)、 
由非线性特性导致的。 它们不应可见。
我们在不同通道上尝试了不同的视频图形模式设置、但没有任何积极的结果。 
什么因素决定了 DLP6500的此行为、如何修复它?
此致、
Remigiusz
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remiqiusz、您好!

    您要用什么来确定电平?  您使用的是摄像头还是光电探测器?  由于您使用的是激光、您会观察到目标表面上的任何建设性效果(即斑点)。  存在一些非线性、但它不应该这么大。

    即使是非线性的、我也希望边缘以非线性特性径向移入或移出、但不要出现如您所显示的图像中所示的不规则边缘。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我使用具有可调节积分时间的光电探测器。  

    100ms 的集成时间应该可以消除开关产生的重影和噪声、这在很大程度上得到了效果。 然而、决定性因素是暴露、它肯定是非线性的。  

    下面是照明结构的横截面。 该结构在视频模式下曝光、因此您可以看到不同的噪声。

    我们可以通过以牺牲动态为代价显示适当修改的灰度来补偿平滑的非线性、但这种"跳跃"更难消除。

    请注意所有帖子关注者 :非线性是指距离直线的偏差。  横截面应如下面的红线所示。 曲率是接触菲涅耳透镜的结果。

    此致、

    Remigiusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remigiusz:

    我想和我们的光学器件团队谈谈、但我担心光电二极管发出斑点的影响。  光电二极管的面积是多少?

    如果您恰好知道光电探测器的型号,这将是有用的(像一个 ThorLabs 或其他)。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remigiusz:

    此外、我们通常会对图像去聚焦、以将这些值更好地混合在一起。  如果我理解正确、您会将整个图像设置为一次一个灰度级别。  是这样吗?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamatsu 光电二极管、表面积约为1cm2。 检测器是我们的设计。 所有来自 DLP 的光都使用透镜聚焦到探测器上。

    我们测量整个面板的响应、所有像素都具有相同的阴影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现类似的测量: e2e.ti.com/.../1349204

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remigiusz:

    感谢您的回答。  当我咨询光学团队时、这将对我有所帮助。  听起来您正在按我们的方式行事。  请留出一天或两天时间与光学团队进行咨询。

    请验证您是否确实在使用 A 型 DLP6500FLQ DMD、而不是 WLP DLP6500FYE DMD。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注该显示模型。 它是 DLP6500FYE、而非 FLQ。 很抱歉混淆。
    我希望这不会显著改变我们的讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remigiusz:

    它不会有很大的改变、因为我尚未咨询光学器件团队、但向他们介绍实际的 DMD 会有所帮助。

    我确实将该主题的标题更改为 FYE。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Fizix!

    对于我而言、我将在星期三在模式下进行实验、分别曝光各个位平面以模拟8位图像。

    此致、

    Remigiusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remigiusz:

    当 您完成实验后、请告知我们结果。  同时、我会咨询光学元件团队、看看他们是否有建议。

    Fizix