主题中讨论的其他器件:DLPC350
工具与软件:
尊敬的专家:
使用 LightCrafter 4500时、我遇到以下问题。 在使用光电二极管测量发射光时、我们观察到、在 LED 使能信号(无论是由 J30从外部驱动、还是由 DLPC350通过 LEDX_EN 控制)的上升沿期间、LED 强度最初跟随使能信号、但随后呈指数级降低至零、从而在再次上升之前产生约200 µs 的死区时间。 在关断转换期间未观察到任何问题。 这种行为给我们的应用带来了一个限制、它需要两种颜色之间的500 µs 切换时间。
您能帮助我们解决这个问题吗? 我们很乐意提供 LED 强度并在需要时启用信号布线。
祝你一切顺利!
Leonardo