This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:LED 启用

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1416903/dlplcr4500evm-led-enable

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC350

工具与软件:

尊敬的专家:

使用 LightCrafter 4500时、我遇到以下问题。 在使用光电二极管测量发射光时、我们观察到、在 LED 使能信号(无论是由 J30从外部驱动、还是由 DLPC350通过 LEDX_EN 控制)的上升沿期间、LED 强度最初跟随使能信号、但随后呈指数级降低至零、从而在再次上升之前产生约200 µs 的死区时间。 在关断转换期间未观察到任何问题。 这种行为给我们的应用带来了一个限制、它需要两种颜色之间的500 µs 切换时间。

您能帮助我们解决这个问题吗? 我们很乐意提供 LED 强度并在需要时启用信号布线。

祝你一切顺利!

Leonardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    我假设您使用的是内置 LED。  输出只是启用。  您是说使能端本身变为低电平、还是只是 LED 驱动输出?

    我想就这一个问题与团队进行沟通。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix:

    我会尝试更清楚地解释我们的测试。 为了检查 Lightcrafter LED 的行为、我们执行了两个实验。

    首先、我们使用图形序列对 Lightcrafter 进行编程、在每个250 µs 中交替使用恒定蓝色图形和恒定红色图形。 我们使用示波器探测光强度相对于电路板驱动器控制信号的变化。 为此、我们同时探测光电二极管的输出(该光电二极管收集 Lightcrafter 发出的光)、并将一个探头放在连接器 J29的引脚5上(如原理图中所示、此引脚标记为"RED_LED_EN_CON")。 然后、我们启动了该序列、并从示波器记录结果。 在图"Scope-0"中、您可以看到来自连接器 J29 (RED_LED_EN_CON)的引脚5的信号为黄色、灯迹线为绿色。 可以清楚地看到、当接收到开启红色 LED 的信号时、红色 LED 最初会亮起、然后快速熄灭、并在大约100 µs 之后再次开始发光。

    我们想知道为什么它会熄灭并保持关闭、因为这对我们来说是个问题;我们将红色 LED 设置为在 GUI 中保持定义的时间。 我们还将示波器与来自连接器 J29引脚7 (标记为"BLUE_LED_EN_CON")的数字信号一起连接到光电二极管输出、以检查蓝色 LED 是否表现出与红色 LED 类似的行为。 您可以在图像"Scope-1"中看到结果。

    接下来、我们对 Lightcrafter 进行编程以显示恒定的红色图形、然后在外部使用 J30连接器启用和禁用 LED 以方波信号发射光的能力、即500 µs 周期和50%占空比。 图像"Scope-3"以绿色显示红色 LED 的光强度变化、以黄色显示我们发送到器件的信号。

    此测量显示了与上述测量类似的 LED 行为。

    祝你一切顺利!
    Leonardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    感谢 屏幕截图。 我们需要一些时间来分析这一点、而 Fizix 将会对其进行研究。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    您正在使用什么光电二极管以及如何将其与示波器连接?

    我还想弄清楚(最后一个图像除外)为什么光电二极管在使能端为低电平时显示为轻电平。

    我要发送一个朋友邀请。  这可能更容易通过呼叫。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    为了完整起见、我将向 E2E 社区介绍此系统的基础知识。

    该系统设计于2010年、并于2012年发布。  它是一个旧的设计。

    较新的系统采用不同的设计工作方式、不会像这种旧设计那样关闭和打开稳压器。  结果是稳压器需要一些时间出现、这正是您看到的。

    电流设计专门在 LED 使能关闭时分流电流、以便稳压器不会断电。  这确实消耗了更多的功率,但没有 dalay

    此设计不能固定在控制器板上。  此外、没有计划更改4500的 EVM 设计。

    唯一实际的选择是使用 LED 板载驱动器禁用、将板载 LED 连接到外部驱动器、然后将 LED 启用馈送到外部驱动器。

    我意识到这是令人失望的

    Fizix